This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:最大值时的默认亮度值

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363251/lp8863-q1-default-brightness-values-at-maximum

器件型号:LP8863-Q1

您好!  

LP8863-Q1 LED 通道寄存器的电流和亮度默认为最大值(0xFFFF)。

我目前正在通过 I2C 使用 EVM 板和 Arduino、但希望在 PCB 设计中包含此驱动器。

当我为驱动器供电时、在 Arduino 代码生效以更改亮度值之前、LED 全部亮起到最大值一秒钟。 我想知道是否可以通过某种方式防止这种情况发生? 也许是通过更改默认最大值、或者管理启动序列?  

非常感谢、  

吉尼韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Genevieve,

    我们的专家稍后会为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genevieve

    对于此器件、您可以在 Arduino 代码生效之前确认 EN 引脚和 PWM 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian、感谢您的答复。  

    当电路板上电时、EN 引脚连接到 VDDIO (上拉)。 目前、PWM 引脚没有上拉电阻、因此由 Arduino 控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Genevieve,

    我们的专家稍后会为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genevieve

    因此、请确认 PWM 在启动期间被拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zhiqian:  

    PWM 在启动过程中悬空、但未下拉、这就是问题! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genevieve

    当然、没有其他问题、我们可以关闭此主题。