This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093-Q1:提供的仿真模型

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365457/tps61093-q1-available-simulation-models

器件型号:TPS61093-Q1

大家好、

您能否分享一个与 SIMetrix 工具配合使用的瞬态 SPICE 模型。

是否还有  用于交流分析的 SIMPLIS 模型或小信号模型?

此致、

米图恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mithun:

    抱歉、对于 TPS61093-Q1、我们只有 PSpice 瞬态模型可通过以下链接下载。  

    https://www.ti.com/product/TPS61093-Q1

    如果可用、您可以提供原理图和工作条件、然后进行环路稳定性分析。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lei、

    输入电压范围:1.6V 至6V  

    负载:100mA @9V

    查看 室温下的以下结果:

    1) 1) 未使用前馈电容器时的稳定性图

    2) 2) 使用前馈电容器时的稳定性图(在我的设计中为 C5)。

    请使用 X7R 电容器来考虑直流偏置。

    此致、

    米图恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mithun:

    我将在下周早些时候根据提供的原理图和工作条件进行仿真、使用 PSpice 模型。

    此致