请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HB16-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS1HTC30-Q1
工具与软件:
我们要在输入电源电压范围为28V 到30V 的电源负载开关器件中使用 TPS1HB16-Q1、因此数据表中提供了28V 的扩展电压使用信息、所以 ıf 我们使用 VBB 电源电压28V
如何处理 VSC
短路最大值
电源电压 18V。 我们能否使用 ILIM 脉冲电阻器 VBB 与28V 电源的差分电压、我的意思是为了实现短路保护、当电源电压为28V 时、如何调整 ICL。 我是否可以从28V 电源电压提供电流限制为 VBB 18V 的差分电压。
句柄