This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25756, TPS2663, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364727/tps2663-tps2663

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:BQ25756、BQ25756E TPS1663

尊敬的 Ethan 和 Christopher:

我有几个相关的问题。

1) 1)在 BQ25756的数据表中、图9-19中显示了 TPS2663电子保险丝。 那么、电子保险丝可以在双向模式下使用?

我有一种操作模式、在该模式下、我的板是主机、需要供电。

2) 2)我很快会提供一个方框图供讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    TPS2663 具有反向电流阻断功能、不允许反向电流。 请分享您计划如何在系统中使用 TPS2663的方框图、以便我们进行查看和评论。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    根据 BQ25756E 数据表中的此图、我认为电子保险丝器件 TPS2663是双向器件。

    e2e.ti.com/.../Bidirectional-use-of-TPS2663.docx

    此外、附件是我要尝试实现的 USB/电池充电架构的方框图。

    Dane2e.ti.com/.../Airsync_2D00_Bridge_2D00_battery-charger-and-USB_2D00_rev1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、这里是我为项目提出的一些概念。

    Dane2e.ti.com/.../bidirectional-concepts.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 Dante、B_GATE 上的 FET 阻止反向电流

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白了。

    请查看我后续的帖子。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Dan。 您可以背靠背连接电子保险丝、例如 TPS1663、以实现双向电流流动和保护。

    请访问 https://www.ti.com/lit/an/slva948/slva948.pdf 

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    如果未使用外部 FET、一个 eFUSE 是否可以是双向器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 BQ25756E 数据表、图9-17。 这意味着一个 TPS2663是双向的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用外部 FET、您就无法通过 TPS2663内部 MOSFET 的体二极管控制反向路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请说明我发送给您的、显示 TPS2663双向使用的方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TPS2663数据表中的图9-6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    您的简短回答对我不起作用。 我们是否可以打电话或您能否将我推荐给可以与我交谈的人?

    谢谢。