This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:启用/禁用时序

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365722/tps55288-enable-disable-timing

器件型号:TPS55288

您好!

我们将 TPS55288RPMR DCDC 用于 USB-C 电源。

使用 EN/UVLO 引脚启用/禁用 TPS55288RPMR 时、时序要求是什么? 更具体:

  • EN/UVLO 引脚拉至高电平后、直至 I2C 接口可用且直流/直流转换器可用的最短等待时间是多少?
  • EN/UVLO 正确复位直流/直流稳压器的最短低电平时间是多少?

提前感谢您的帮助!

此致、

克里斯托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    感谢您的联系。

    当 Vin 和 EN 就绪时、在大约200us 后、可以开始 I2C 通信。

    当 EN 低于0.4V 时、器件将关断、所有内部寄存器将复位。

    BRS、

    布莱斯