This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131EVM-839:VNEG 在负载变化时不稳定

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131EVM-839
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364763/tps65131evm-839-vneg-unstable-with-varying-load

器件型号:TPS65131EVM-839

使用 TPS65131EVM-839电路板时、我发现负输出在负载变化时不稳定。 使用可编程负载、在10mA 和50mA 之间步进、周期为4ms、我观察输出电压振荡。 我附上了一张屏幕截图、但这张静态图像中还不清楚的是、波形的"正弦"部分随时间的变化而变化。 我首先在我的应用中观察到这种情况、在此稳压器为多个运算放大器供电。 在具有1kHz 信号的轨到轨附近驱动这些运算放大器会导致 VNEG 以相同的1kHz 速率振荡。

VPOS 表现更好,虽然我看到轻微的振荡-观察3毫秒的"pip"在 VPOS 屏幕截图我附上. 同样、这随时间而变化、但静态图像没有明确这一点。

这些类型问题的常见原因是布局问题、因此我对 EVM 板进行了同样的实验、得到了类似的结果。 因此、除非 EVM 布局也可疑、否则这可能不是布局问题。

我对 EVM 进行的唯一更改是将 R3更改为1M、R2更改为110K、R5更改为1M、将输出电压更改为+/-12V。

是否应该能够在不同的负载下获得非振荡输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您能否将原理图发送给我、进行仔细检查? 如果您有保密顾虑、可以通过私人消息将其发送给我。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将原理图附在下面、但我想您可能还没有读完我的帖子。 我通过 EVM 板观察到这种行为、即硬件是在创建上面的屏幕截图。 虽然我的设计也是这样、但 EVM 上存在问题、因此与我的原理图或布局无关。

    明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我以前误解过。 对于该振荡、它实际上是负载瞬态的行为。 这将与转换器的环路响应有关。 您可以调整 C418以优化负载瞬态性能。 更大的输出电容也将得到改善。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我以前曾尝试调整 C418--15pF 和33pf (方便的值,我手头)来看看这可能有什么效果,但没有什么改善。 您在这里有什么指导吗?

    此外,我发现负载电容较大的问题——开关不会从电容~47uF 开始。 在其他设计中,不使用这个部件,我可能会使用一个更大的值——470uF 或1000uF,但这似乎是不可能的。 是否有针对此问题的权变措施?

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您能告诉我您在负载瞬变期间可接受的峰值电流是多少吗?

    Br

    帕特里克