请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54310 我们刚刚开始使用上述元件的新卷带、并注意到行为发生了一个大步。 作为安全启动测试的一部分、我们对 TPS54310的输入线路进行电阻检查。 这通常测量3.3千欧,有多个其他组件连接到同一网络。 现在、对于这个新的部件卷、我们测量的是90欧姆。 此测量有一个时间元素、就像我们让 DVM 保持连接一样、测量值将缓慢上升到3.3K。 这意味着某种新的泄漏路径。 我们交换了新旧卷带的组件、因此 TPS54310的"故障"会发生。
芯片或封装最近是否有任何变化? 这是一个旧器件、所以我没这么认为、但需要检查。 "好"器件从2020年年中开始、"坏"器件从2022年末开始。
这些器件在功能上非常完美、我们的 CCA 通过了所有其他测试、其中许多测试依赖于 TPS54310、因此我们认为该器件不会出现实际故障。
谢谢。
吉姆。