This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22948:HDMI 应用的 IEC 61000-4-2兼容性

Guru**** 2815135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355631/tps22948-iec-61000-4-2-compliance-for-hdmi-application

器件型号:TPS22948

大家好!

我想知道 TPS22948是否符合 IEC 61000-4-2 4级 ESD 标准(空气源:15kV、接触源:8kV)。

我在数据表和 SNVA412C ("如何满足 HDMI 5V 电源要求")应用手册中都找不到此信息。

提前感谢、

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    很抱歉耽误你的时间、我们不在 TPS22948上测试 IEC 61000-4-2 4级 ESD。 是否可以通过 TVS 二极管等外部元件来实现这一标准?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好、是的、当然可以。

    非常感谢、

    马可