This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629EVM:通过市场 USB 电源进行电池充电。

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25622, BQ25629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363312/bq25629evm-battery-charge-with-market-usb-power-supply

器件型号:BQ25629EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25622BQ25629、BQ25620

尊敬的支持团队:

我需要使用市场上大部分可用的 Li_Ion 电源以2÷3A 的电流为 USB 电池充电。

我要检查 EVM 与市场上出售的某些 USB 电源适配器的兼容性、其中规格显示为2、4A 或3A;所有这些器件均检测为支持1、5A 的器件

我想这是由于对 DCP 端口的识别、其中最大电流为1、5A

对于识别2,4A 我需要使用一个非标准适配器,但有什么 USB 非标准适配器在市场上可用?

如果我找不到更好的高电流设备的 兼容性,它是一个很好的选择 USB-C PD 电池充电器兼容设备? 例如 BQ25622。

在第二种情况下,我可以使用最大电流的 Quick Charge USB 适配器吗?

已连接的 USB 适配器的功能解码仅由 BQ 在没有连接的主机中断的情况下进行;是否正确?

谢谢你的 clarifi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件输入电流限制检测完成后、用户可以根据需要通过 I2C 调整输入电流限制设置。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    你的回答没有回答我的问题。 如果 USB 适配器无法正常工作、我无法增加电流、电源发现协议必须正常工作、我的问题与电池充电器与市场上可用的大多数 USB 适配器的更好兼容性有关。

    谢谢

    Br

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    请检查 USB 适配器标签。 如果显示为2.4A、则可能属于非标准适配器。

    如果需要 USB 检测、则需要 D+/D-引脚、并且应使用 BQ25620或 BQ25629。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    如果电池充电器是为普通 USB 适配器设计的,则必须进行 USB 检测,否则适配器可能会被过度充电;您同意吗?

    建议您使用 BQ25629、但正如我在第一条评论中所指出的、 'm 正在使用 BQ25629 我测试了 USB 适配器 USB-C (PD)和 USB-QC3.0兼容、但 BQ25629被识别为 1、5A 拉电流

    如果我看到数据表:

     

    如您在数据表图表中所见、符合 D+D- BC1.2标准的器件可被识别为最大值1、5A、那么 PD 或 QC 适配器被识别为1、5A 是正确的;您同意吗?

    为了获得2A 的充电电流、我需要使用非标准适配器和分压器3;您同意吗?

    我使用了1、2A 的 USB 适配器、并检查 D+/D-握手机制、您可以在下图中看到它们:

    该适配器被识别为 VBUS_STAT: 非标准适配器(1A/2.1A/2.4A)、但 IIDPM 在2100mA 处进行更改(选择了 EN_AUTO_Indext)、 它看起来不正确。 有 D+/D-握手的描述?

    感谢你的评分

    此致

    S·西韦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    1. 除了 D+/D-输入电流限值检测、该器件还具有 VINDPM、以防输入电源过载和压降。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的3.4.2动态电源管理。
    2. 参考8.3.3.3 D+/D–检测设置输入电流限制(BQ25629)、BQ25629通过 D+/D–线路运行输入源检测、以检测 USB 电池充电规范1.2 (BC1.2)输入源(CDP/SDP/DCP)和非标准适配器。 它无法检测 UCB PD。 QC3.0是 Qualcomm 专有握手信号。
    3. 有关 USB BC 1.2检测的详细信息、请查看相关的 USB 标准文档。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个无用的讨论,我问你具体和详细的问题,你回答我"阅读文件"。 让我们关闭这个无用的胎面。