This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:多相应用中的次级 LM5143&#39数字引脚连接

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365909/lm5143-the-secondary-lm5143-s-dith-pin-connection-in-multiple-phase-application

器件型号:LM5143

工具与软件:

您好!

当2个 LM5143设计为具有多相单输出时、如何连接次级 LM5143的 DITH 引脚?(在数据表中、2rd LM5143的 DITH 引脚悬空)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    第二个控制器具有 SYNC 信号、该信号会覆盖任何展频行为。 您可以使 DITH 保持断开、或者将其绑定为高电平以连接到 VDDA。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂莫西

     如果主器件 LM5143的扩频已启用、则在将第2个 LM5143用作主器件 LM5143的同步信号时可发现展频行为。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。