This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562203:最大值 输出电容

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359084/tps562203-max-output-capacitance

器件型号:TPS562203

尊敬的支持团队:

在 TPS562203的数据表中、最高可达 建议输出电容为110uF:

我在数据表中找不到有关输出电容器的任何限制/计算方法。  

在我们的应用中,我们在单独的 IC 上使用了大量的去耦电容器,这些 IC 由这个电源供电-我们总共有>100uF 的电容。

在输出端驱动更高的电容时、您是否发现任何问题? 如何确定最大值。 输出电容是多少?

感谢您的支持、此致、  

马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我正在研究这个问题,我将在明天回复你。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:  

    它用于考虑稳定性标准。 请参阅 《D-CAP2和 D-CAP3转换器的稳定性分析和设计–第1部分》。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    要计算输出电容器范围、需要 TPS562203的 A_CP / Omega_RI 值。 我在数据表中找不到这些参数中的任何一个。 您能和我分享这些价值观吗?

    此致、

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    请让我尽快返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    内部纹波注入高频零点大约为41kHz。 (您可以在数据表中找到)。 机场核心计划为三十六项。

    如果您认为问题已解决、您可以通过点击"Resolved"关闭该主题吗?  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢! 保持安全,度过美好的一天!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚,

    我 现在已经尝试计算。 输出电容器的最小值/最大值。 您能在下面回顾一下我的计算吗:

    我的结果似乎与 TI 的建议不同:

    "你怎么知道的?

    此致、

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我将审查您的计算、可能需要一些时间。 很快就会给你反馈。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我想知道为什么将 FSW_MIN 设置为200kHz?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia,

    ICH 在数据表中找到了以下信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    它讨论了大负荷运行。 但您的应用的输入电压范围是多少?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标称输入电压范围为12V +/- 10%。 但在电源中断测试的情况下、12V 电压以>5mF 进行缓冲、因此输入电压会缓慢下降、并且此降压稳压器应尽可能长地运行。 在这种情况下 、占空比将高于正常运行情况。

    此外、在轻负载运行期间、频率将降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    请让我检查一下,我将在本周结束前回到你。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    公式中、Fsw 可设置为600k。 内部纹波注入高频零点约为41kHz,所以 WRI=2*PI*41k。 请改正。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚,

    我已经更新了我的 calc。 据此:

    不幸的是、结果同样与 TI 建议不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    您是否认为陶瓷电容器具有直流偏置降额? 正如您在数据表中看到的、典型的 Cout 是标称值。 我认为您在这里计算的是有效值。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    目前我根本没有选择任何电容器。 我只想计算。 最小值和最大值。 电源所需/允许的输出电容。 该计算器。 我使用了您推荐的应用手册(SLVAF11)。  

    我的最后一个 calc。 结果输出电容为8,2...16,3uF,而 TI 的建议值为22...110uF。 即使使用直流偏置 、这没有任何意义。

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    我试着检查一下,我的 calc。 针对应用手册中的示例:

    现在我意识到、对于此示例、仅采用典型值-在两种情况下均采用 Cout 计算。 为35 ... 163uF。  

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    之后、我重新使用典型值:

    但同样、TI 的建议是不同的。

    此致、

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    请您在今天结束前联系我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    数据表中提到的典型 Cout 是标称值、而不是降额后的有效值。

    2.当 Vout 较高时,Cff 有利于环路稳定性。 您也可以在此处找到有关 D-CAP2和 D-CAP3转换器的稳定性分析和设计的更多详细信息-第2部分

    谢谢!

    3、 一般而言、我们在设计器件时、会对几种 LC 组合进行仿真、并在实验中验证其中的几种组合、然后数据表中推荐了这些组合。  我们无法根据系统在实际设计中可能会有所不同的情况对最大允许输出电容进行概括、例如不同的电感、 陶瓷电容器的不同直流偏置电压特性、容差、老化和温度影响。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚