This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:就绪输出:推挽式、为什么需要电阻器?

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365056/tps274c65-ready-output-push-pull-or-why-is-resistor-needed

器件型号:TPS274C65

您好、TI 团队

#Ready 引脚可从 Vdd 它接缝处拉取电流。 数据表的引脚说明中显示:"使用电阻器连接到 IC 的 GND 引脚"。

这可能意味着该引脚不是推挽式、而是开源输出(P-FET)?

谢谢。此致、

-Urs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urs:

    是的、READY 引脚是开源输出、因此需要下拉电阻器。

    谢谢。

    帕特里克