This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:常见问题解答

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363830/bq25750evm-faqs

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750BQSTUDIOEV2400

您好、TI 团队、

我在不使用 BQStudio 的情况下独立运行 BQ25750 EVM。

我将 R67从4.99k 更改为12k。(ICHG 10A-->4.16A)

负载:EL CV 模式

Q1:VBATLOWV 不在技术规格范围内。

计算出的 VBATLOWV 值为18.54V~20.72V。

EL CV 模式:  PRECHARGE ->快速充电@实际值:21V (不在18.54V~20.72V 范围内)

 

负载: 7S1P 18650电池

Q2: CV 模式时、ICHG 尖峰。

预充电->快速充电->终止

 e2e.ti.com/.../7S1P_4551FB96_data1.xlsx

Q3: 终止电流不在规格范围内。

计算了 终止电流硬件限制(ICHG 引脚)的值:10% x ICHG = 10% x 4.16A = 0.416A

 实际值:0.284A

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    感谢您对延迟的耐心等待。 我会在 周三之前回复您。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    VBATLOWV 不在规格中

    VBATLOWV 是一个百分比、因为 VBATLOWV 电压会随着电池充电电压设置的变化而变化。


    在 CV 模式下,ICHG 会出现峰值。

    您的测试设置是什么? 您使用的是真实的电池吗、以及是否更改了任何寄存器?

    终止电流不在规格中[/报价]

    终止电流符合该规格。 规格表中列出了0.250A、0.50A 和1.5A 下的终端精度。

    如果您对本产品说明书或数据表有任何问题、敬请告知。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨天才,

    Q1:VBATLOWV 不在技术规格范围内。

    [/报价]

    我知道VBATLOWV是一個百分比。我想知道我計算的公差值是否正確?

    最小值:64.3% x 1.504V

    典型值:66.7% x 1.536V

    最大:69.0% x 1.566V

    Q2: CV 模式时、ICHG 尖峰。

    [/报价]

    我在獨立操作中使用 BQ25750 EVM,無需連結 EV2400和 BQStudio。

    我只是將 R67從4.99K 更改為12k。

    我使用真正的18650 7S1P電池來測試充電功能。

    Q3: 终止电流不在规格范围内。

    [/报价]

    當我在 沒有連結 EV2400和 BQStudio 的情況下進行獨立操作時

    我只是將 R67從4.99K 更改為12k。

    參考充電參數預設設置, 終止電流為10 x ICHG (10% x 4.16A=0.416A)。

    哪種容忍度適合?+/-20%?

    謝謝,

    問候

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    问题1: 顺便说一下、 最小和最大反馈电压范围是指您可以使用 I2C 设置反馈电压的范围。 默认情况下、充电器使用1.536V 的反馈电压。 当充电器转换到快速充电模式时、您是否测量过 FB 电压? 充电器根据 FB 电压从预充电转换为快速充电。

    问题2. 感谢您提供这些信息。 我们建议在端接电流低于2A 时设置 EN_PFM=0。 如果我找到一种适用于独立的方法、我会回到您的身边。

    问题3: 我理解您的问题。 10% x ICHG 是充电器终止的值。 ±20%值指终止电流的容差。 请告诉我这是否合理。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genius:

    q1. 顺便说一下、 最小和最大反馈电压范围是指您可以使用 I2C 设置反馈电压的范围。 默认情况下、充电器使用1.536V 的反馈电压。 当充电器转换到快速充电模式时、您是否测量过 FB 电压? 充电器根据 FB 电压从预充电转换为快速充电。
    [/报价]

    我尚未测量 FB 电压。  

    当我独立运行时、我只想知道规格的 VFB 容差  

      最小和最大反馈电压的 VBATLOWV 的 计算公式如下?

    最小值:66.7% x 1.504V

    典型值:66.7% x 1.536V

    最大值:66.7% x 1.566V

    Q2. 感谢您提供这些信息。 我们建议在端接电流低于2A 时设置 EN_PFM=0。 如果我找到一种适用于独立的方法、我会回到您的身边。
    [/报价]

    我已设置 EN_PFM=0、 PRECHARGE -> FAST CHARGE -> Termination

    没关系、

    Q3. 我理解您的问题。 10% x ICHG 是充电器终止的值。 ±20%值指终止电流的容差。 请告诉我这是否合理。
    [/报价]

    没关系、谢谢。

     

    谢谢!

    此致

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    对于1.536V 的 FB 电压、最小值、典型值和最大值为:

    最小值:64.3% x 1.536V  = 0.988
    最小值:66.7% x 1.536V  = 1.025
    最大值:69.0% x 1.536V  = 1.060

    相同的数学运算也适用于其他 FB 电压。 如果有道理、请告诉我。

    此外、到 FSW_SYNC 引脚的有效时钟信号将禁用 PFM。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genius:

    没关系。

    非常感谢。

    此致