This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:应用问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361053/bq76942-application-issues

器件型号:BQ76942

您好!

器件型号:BQ76942。

问题:主机发送一条睡眠命令以使 AFE 进入睡眠状态、有时 AFE 睡眠失败。

通过分析发现、在放电 MOS 关闭后、AFE LD 引脚(用于负载检测)连续检测到由于 P+/P 驱动电容放电缓慢(约60秒)而存在高电压、从而导致睡眠故障。

因此、我们想知道 AFE 从软关断状态进入关断状态的具体判断条件、例如减小和增加的电压差、滤波时间等。 具体的实现逻辑是什么?
芯片手册中没有相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    我假设您的意思是关断、而不是睡眠状态。

    一旦 LD 电压变得足够低、该器件应该能够进入 SHUTDOWN 模式、该器件将等待 LD 变为足够低、然后再进入关断模式。

    如果 LD 上的电压高于 LD 唤醒电压、那么它不会进入 SHUTDOWN 模式。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:


    但在现实中、如果 LD 电压快速降至 Vwakeonld (1.45V)以下、它可以成功关断、
    但如果电压缓慢降至 Vwakeonld (1.45V)以下、则关断将失败。

    在下图中、当 LD 电压降至1.45V 时、就可以成功关断。

    下图中的 LD 电压缓慢降低、即使达到1.45V 也无法关断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    一旦 LD 降至 LD 唤醒阈值以下、则应转换为 SHUTDOWN。 您这次测试的确切顺序是什么? 您如何关闭器件?

    如果在第二个映像上的 LD 为低电平后再次发送 SHUTDOWN 命令、会出现什么情况?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis:

    BMS 控制 作为流量:
    当 DSG FET 断开,LD 电压下降为这样的值:
    我们预计当 LD 电压降至 Vwakeonld 以下时、AFE 将进入 SHUTDOWM、但是实际的测试情况是 AFE 在40-50%的时间内不进入 SHUTDOWM。 我们不知道为什么 AFE 偶尔 即使 LD 电压已经低于 Vwakeonld。、也无法进入 SHUTDOWM 模式

    此致、

    夹克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好夹克,

    这听起来很有可能! 如果 LD 信号有一点噪声、并且器件会立即退出关断状态、因为它上升至大约 LD 唤醒电压。

    如果 LD 正常、我没有听到 LD 降至 LD 唤醒电压以下后无法进入 SHUTDOWN 的情况。

    您是否拍摄了任何同时显示 REG18的示波器截图?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 Luis:
    我们怀疑当 LD 电压缓慢下降至 Vwakeonld 时、图中所示的条件得到满足。 我们想知道此条件实现的具体参数。 (LD < vwakeonld-gap1)持续 T1、然后 LD > Vwakeonld+Gap2)持续 T2。 我们需要知道 Vwakeonld、Gap1、Gap2、t1、t2的具体值。
    我们使用了示波器来持续监测 REG18。 当 AFE 无法进入 SHUTDOWM 时、REG18始终等于1.8V、表示 AFE 未首先进入 SHUTDOWM、然后通过 LD 电压唤醒至正常状态。

    此致、

    夹克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好夹克,

    LD 唤醒阈值没有迟滞。 它还是一种基于边沿的检测、因此没有特定值。 由于 LD 引脚上存在接近 LD 唤醒电压的噪声、它可能会关断、但 REG18在再次唤醒之前没有足够的放电时间。

     您可以尝试在 REG18上添加固定电阻、看看它在开始进入 SHUTDOWN 模式时是否放电更快。 您可能会在那里看到骤降。 请记住、REG18可能只支持2mA 或3mA 的电流。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis:

    我们曾尝试 在 REG18上添加固定电阻 、但未看到 AFE 曾进入 关断状态。 它可能保持软关断或正常状态。 我们无法判断从采样数据输入的 AFE 状态。 我们的测试结果与您的解释不符。 这是一个在这个 AFE 中的错误吗?

    此致、

    夹克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好夹克,

    按照我在该器件上看到的那样、关断不应该被取消。 我可以尝试在我这边进行测试、方法是人为地将 LD 保持在高电平一两分钟、然后将其恢复以查看器件是否进入关闭状态。

    但是、我认为该器件更有可能降至唤醒阈值以下并重新启动、从而可能在其实际进入关断模式之前取消了关断。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外套、

    我还有其他想知道的地方、您可以监测0x12 Battery Status [SD_CMD]位来了解关断是否/何时取消?  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis:

    我们   之前已经监控了0x12 Battery Status[SD_CMD]位。 结果是 SDM 位变为1并持续到 AFE 关断、当 AFE 无法关断时、SDM 变为1、然后变为0。

    至于何时、当 LD 电压下降约1489mV 时、关断被取消。

    PS:这些测试使用相同的软件完成。

    此致、

    夹克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好夹克,

    感谢您的确认。 是的、由于它在~1.489V 时被取消、那么我的假设是、由于我们之前的理论、它被取消了、LD 引脚可能已降至低于唤醒阈值并高于该阈值(可能是由于一些噪声)、这将取消关断。

    如果检测到 SHUTDOWN 引脚清除、则可能此时会再次发送 SHUTDOWN 命令。 这可能是最好的做法。 或者、您可以尝试先关闭 FET 并允许 LD 降低电压、然后在您知道 LD 处于适当的电压电平时发送关断命令。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis:

    我们已在软件中采取一些措施来防止关断故障。 我们想知道为什么偶尔会出现关断故障。

    感谢您的答复。

    此致、

    夹克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好夹克,

    是的、我明白。 我将在内部询问是否存在其他任何因素可能导致其取消关断。 但是、这仍然很可能是因为 LD 唤醒阈值附近的噪声导致其低于阈值或高于器件有时间完全关闭之前的阈值。

    我可以在明天之前更新您的信息!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙