您好!
器件型号:BQ76942。
问题:主机发送一条睡眠命令以使 AFE 进入睡眠状态、有时 AFE 睡眠失败。
通过分析发现、在放电 MOS 关闭后、AFE LD 引脚(用于负载检测)连续检测到由于 P+/P 驱动电容放电缓慢(约60秒)而存在高电压、从而导致睡眠故障。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
器件型号:BQ76942。
问题:主机发送一条睡眠命令以使 AFE 进入睡眠状态、有时 AFE 睡眠失败。
通过分析发现、在放电 MOS 关闭后、AFE LD 引脚(用于负载检测)连续检测到由于 P+/P 驱动电容放电缓慢(约60秒)而存在高电压、从而导致睡眠故障。
您好、 Luis:




此致、
夹克
此致、
夹克
你好夹克,
LD 唤醒阈值没有迟滞。 它还是一种基于边沿的检测、因此没有特定值。 由于 LD 引脚上存在接近 LD 唤醒电压的噪声、它可能会关断、但 REG18在再次唤醒之前没有足够的放电时间。
您可以尝试在 REG18上添加固定电阻、看看它在开始进入 SHUTDOWN 模式时是否放电更快。 您可能会在那里看到骤降。 请记住、REG18可能只支持2mA 或3mA 的电流。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
你好夹克,
感谢您的确认。 是的、由于它在~1.489V 时被取消、那么我的假设是、由于我们之前的理论、它被取消了、LD 引脚可能已降至低于唤醒阈值并高于该阈值(可能是由于一些噪声)、这将取消关断。
如果检测到 SHUTDOWN 引脚清除、则可能此时会再次发送 SHUTDOWN 命令。 这可能是最好的做法。 或者、您可以尝试先关闭 FET 并允许 LD 降低电压、然后在您知道 LD 处于适当的电压电平时发送关断命令。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙