This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:在更换电池时一次性设置输出电压

Guru**** 2533150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365496/bq28z620evm-071-set-output-voltage-at-once-when-change-batterys

器件型号:BQ28Z620EVM-071
主题中讨论的其他器件:BQ28Z620

您好! 我有 BQ28Z620评估模块、 它与两节锂离子电池配合使用、一切正常。 但是、当我更换电池时、我需要单击板上可获得输出电压的按钮。 能否将该芯片的寄存器设置为在更换电池时一次设置输出电压、而无需在电路板上点击任何按钮并将充电器连接到电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aliaksei:  

    要唤醒电量监测计、必须在 PACK 引脚上施加电压。 这可以通过应用充电器来实现、也可以通过按下 EVM 上的按钮来实现、该按钮将 BATT 电压施加到 PACK。  

    此致、  

    Jonny.