This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:规格检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, PMP8803, TPS23758, TPS23754, TPS23753A, PMP40514, TIDA-00091, PMP9175, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358709/tps23754-spec-check

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23753A、TPS23756 PMP40514、PMP8803 TIDA-00091、PMP9175TPS23755和 TPS23758

您好

是否有任何针对基于 TPS23754的802.3af 13W 的外设参考设计? 由于电路板空间问题、

如果25W 和15W 之间存在器件差异、空间可能会减小。 请给我一些建议、

输出:12V@1A (最大值) 或5V@2A (最大值)

谢谢您!~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的联系。 请查看以下建议:

    建议1:您可以使用 TPS23753A 的转换器元件或参阅 TPS23756。 TPS23756与 TPS23754类似、但具有不同的 VC UVLO 电压。   

    12V 1A: TIDA-00091或 PMP40514 (TPS23756)、 PMP8803 (TPS23753A)

    5V 2A:PMP9175 (TPS23753A)

    建议2:

    您可以考虑针对12V 1A 和5V 2A 使用 TPS23755 (如果您有同步 FET、则可以针对5V 2A 使用 TPS23758)。 与 TPS23754相比、这两个 IC 具有用于 PSR 的集成初级侧 FET 和误差放大器。 因此会进一步节省 BOM 和空间。   

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    不好感谢你的评分

    1. 我们在5V@2A 上找到了参考设计、我们可以参考 它吗? 哪是最新设计?

     

    1. TPS23753AEVM-004:用于 TPS23753A 的评估模块.. (修订版 F)
    2. TPS23753AEVM-235评估模块(修订版 A)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的更新。

    最新的5V 2A 参考设计为 TPS23758EVM (https://www.ti.com/tool/TPS23758EVM-080)。 TPS23758也比具有 PSR 和集成 FET 的 TPS23753A 要新、而 TPS23753A 则没有。

    您还可以使用 TPS23753A、而 TPS23753AEVM-235则看起来较新。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    是否在 TPS23758上添加 CCM 解决方案?

    它在哪儿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Gareth:

    您是指连续导通模式吗?  

    TPS23758EVM (https://www.ti.com/tool/TPS23758EVM-080)在次级侧使用同步 FET。 通过适当的耦合电感、您可以选择 CCM。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    因为我们很久没有收到您的回复了。 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。   

    此致、

    帝昂