This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:TPS2375x 器件选择帮助

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23758, TPS2375, PMP11257, TPS2378, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361705/tps23758-tps2375x-part-selection-assistance

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件:TPS23755TPS2375PMP11257TPS2378、LM5116

您好!

我们正在围绕 TPS2375x 系列设计低功耗 PoE PD 器件、对于如何选择正确的器件、我们有一些建议。 我们目前正在考虑使用 TPS23758和 TPS23755

PD 是一款小型低功耗<5W 的器件、它需要支持802.3af 和非标准24V 无源 PoE (模式 B)。

目前的意图如下:

1)使用"Fly-Buck"拓扑通过 Wurth 750316819变压器生成两个电源轨、一个5V 500mA 初级稳压输出和一个次级12v ~100mA 隔离式输出。

2)使用无源24V 电源的模式 B 与 TPS23758/TPS23755数据表和 SLVA306A 应用报告中所述的辅助 ORing 选项2" PoE 首选项"的对。  无源 PoE 电源将通过跳线手动启用以上拉 APD、因此不需要热插拔电源。

此帖子 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167490/tps23758evm-080-use-the-tps23758-as-buck-converter 建议同步降压拓扑适用于 TPS23758或 TPS23755、因此鉴于上述要求、我们希望收到有关可选择的正确器件的建议。

提前感谢、

尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    请查看随附的使用 TPS23755的低侧开关降压转换器原理图。

    考虑到12V 功率很低、您可以考虑在 VDD PGND-PGND 之间添加一个集成反激式转换器模块、以便获得第二个输出。  

    e2e.ti.com/.../5226.PSIL048E1_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的响应和原理图。

    我可以认为、您推荐 TPS23755而不是 TPS23758吗? 您能详细说明为什么?

    我看到的原理图详述了非同步降压转换器、因此我们无需使用额外元件即可将电感器替换为 Fly-Buck 来实现次级12v 输出。

    是否有任何 TI PoE IC 配备了集成式同步降压转换器? 否则、查看 TPS2375这样的独立 IC 可能较为实用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    对于低侧开关降压转换器、我认为 TPS23755和 TPS23758没有区别。  

    PMP11257 (www.ti.com/.../PMP11257) 使用 TPS2378 + LM5116、这是 PoE 设计中的同步降压转换器。 而是分立式解决方案。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    因为我们很久没有收到您的回复了。 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。   

    此致、

    帝昂