This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:需要抑制 PoE 开关产生的噪声尖峰

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356748/tps23730-need-to-suppress-noise-spikes-from-poe-switching

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件:TIDA-050045

我们 几乎照常实施了 TIDA-050045参考设计、但仅做了微小更改。  L8的电感器确实略有不同。  我们的设计使用的是3.3UH 12A 5.9m Ω 744325330 Wurth 电感器。  我们在开关频率的上升沿和下降沿上获得大于预期的电压尖峰。  您能提供一些建议、说明我们可以怎样做来抑制这些出现的电压尖峰吗?  我添加了几个示波器捕获。  这些信号是使用探头上的交流耦合捕获的。  在 L8电感器的输出侧获取电压尖峰、在 L8的输入侧获取开关频率图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的联系。

    似乎噪声频率已接近开关频率。 请查看以下评论、如果其中有人提供帮助、请告诉我

    -您可以考虑增加栅极电阻来降低开关速度。  

    您可以增加 DT 电阻器来延长死区时间。 一些噪声是由击穿导致的、

    -您可以在次级开关 FET 上添加/调整缓冲电路。 从而降低阻抗以降低过冲。

     -您可以在输出电压侧添加额外的 CLC PI 滤波器

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试您的建议。  对于缓冲器电路、您能否说明在哪些位置可能使用缓冲器?  我们确实在 Q8上安装了缓冲器、如下方附件所示。  您还建议在哪些其他地方试用缓冲器?  可以展示如何使用原理图中的片段、这会很有帮助。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    建议在 Q6和 Q8上使用缓冲器。 您可以考虑减小 R33、R28、R27的电阻、或增加 C17、C19、C36的电容、以实现更低的电压纹波(效率可能会下降)。   

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。   

    此致、

    帝昂