主题中讨论的其他器件:TIDA-050045
我们 几乎照常实施了 TIDA-050045参考设计、但仅做了微小更改。 L8的电感器确实略有不同。 我们的设计使用的是3.3UH 12A 5.9m Ω 744325330 Wurth 电感器。 我们在开关频率的上升沿和下降沿上获得大于预期的电压尖峰。 您能提供一些建议、说明我们可以怎样做来抑制这些出现的电压尖峰吗? 我添加了几个示波器捕获。 这些信号是使用探头上的交流耦合捕获的。 在 L8电感器的输出侧获取电压尖峰、在 L8的输入侧获取开关频率图。