This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:LLC 谐振转换器1200W/48V/30A

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, TIDA-010081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364595/ucc256403-llc-resonant-converter-1200w-48v-30a

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: TIDA-010081

您好、TI!

我想知道 UCC256403控制器是否具有内部功率/电流限制?

因为我想设计 LLC 型电源转换器的尺寸、标称功率为1200W、在48V/30A 时最大功率为1500W。

即使有更有趣的拓扑(相移)、我也希望继续使用半桥结构。

您能否确认一下、这些功率级别的 UCC25640x 内部没有限制?

祝您度过美好的一天!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC256403确实控制来自 ISNS 引脚的输入、并具有最大电流限制。  这将根据电流限制和输入电压来限制输入功率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想多了一点。  如果您进行恒流恒压设计、您实际上可以实现更好的功率限制。  但请注意、当您尝试超过比峰值电流更大的电流时、控制到输出电压将会超出稳压范围。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)好的,这是可行的。 那么、该功率限制是自动施加的?

    我的问题的一般要点是、我需要以大于1kW 的额定功率运行该 LLC 拓扑。 通常、您建议针对这些功率级别使用相移全桥转换器。

    然而、我发现 LLC 转换器能够以更低的成本和更小的转换器表面轻松实现。 这仍然是我的谦卑意见。  


    ----------------

    2)我还有第二个问题:LLC 型变压器中的气隙数量级是多少? 我将解释原因:我正在使用您为 UCC256403提供的尺寸标注文件。 在我的结果之后、我发现我的谐振单元具有以下值:


    CR = 270nF
    Lr = 10 μ H
    Lm = 80 uH
    F0 = 96.9kHz
    ln = 8
    Qe = 0.31

    如果我使用公式计算变压器的情况下 LLC 在互联网上看到:

    如果我选择一个 ETD49电位计、那么使用该计算方法最终得到4.675mm 的气隙:

    对于此类拓扑、具有如此大的空气间隙是否正常?

    我之所以问这个问题、是因为我严重依赖于 TIDM325A-2 / TIDA-010081图、我想知道针对此功率等级使用的是哪种类型的电位计+气隙。

    感谢您的回答:)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我添加这个,这样你就能理解我的计算:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些设计注意事项。  我通常计算变压器匝数比 RMS 峰值电流。  我将此信息以及电压和隔离要求提供给一家磁性设计公司、以便为我设计磁性元件。  在设计评估模块时、这是我们通常使用的过程。

    需要考虑的另一个重要因素。  我们强烈推荐 Mag-Inc.  他们有很多有用的信息和应用手册、可以帮助您完成设计过程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!


    感谢您提供有关变压器的信息。 我刚刚联系了他们。


    对于 UCC256403、设计人员是否施加了功率限制? 1kW 的最大功率只是一种建议、因为之后您会认为性能会下降?

    祝您今天愉快、


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大功率限制由电源设计设置。

    设置 Risns 电阻器、使设计在达到最大标称功率限值的125%时进入功率限值范围。

    此致、