This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:加电时输出中的纹波

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364609/lmr54410-ripple-in-output-when-power-up

器件型号:LMR54410

您好、专家:  

我的客户正在使用 LMR54410FDBVR、但在上电时发现异常纹波。

24V 输入到15V 输出、纹波时间为30us、请帮助提供一些建议

这是输出波;绿色的是输出、黄色的是输入。

这是开环板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我 PCB 上填充了哪些可订购器件型号吗?

    此外、在该波形中、它是空载还是满载1A 时的情况?

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    可订购器件型号为 LMR54410FDBVR。 它用于空载。  

    Br

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHI:

    还请获取两个 SW 节点的波形范围。

    由于这是一款 FPWM (固定频率)器件、因此我希望 SW 节点为固定平方波和周期性的。

    但是、如果器件完成软启动和 VOUT 调节时、我想看看 SW 是稳定还是变化。

    这将使我了解为什么会出现纹波。  

    此致、

    吉米