This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:开关频率精度

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364501/tps543c20a-switching-frequency-accuracy

器件型号:TPS543C20A

大家好、

我可以询问 该电阻器设置的开关频率的最大值和最小值吗? 我们会看到 Fs 上有45kHz 的误差。  

谢谢。

韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    您选择什么 FSW 设置? 该设置和电阻器有一定的容差。 也就是说、 FSW 设置不是离散的、因此您可以稍微调整电阻器以实现所需的设置。


    此致、

    布里顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Britton:

    除了外部电阻导致的误差、在-40C 到125C 的范围内、内部芯片带来了多少误差?

    BR//

    松林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songlin:

    它可以高达+/-10%

    此致、

    布里顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Britton M ü,

    我们发现在重负载和轻负载下、开关频率变化为2kHz、这是否正常? 您能解释一下原因吗? 我的理解是、它们在固定频率模式下工作、而不是在 COT 模式下工作。

    BR//

    蔡松林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britton M ü,

     此外、您能否 提供开关频率容差的正态分布数据(+/-10%)?

    BR//

    蔡松林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡征、您好!  

    您是否看到高负载时频率下降了2kHz? 这可能是 IC 温度升高所致、并非意外情况。 我没有可以在外部共享的分布数据

    此致、
    布里顿