This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:Vqon 电压电平

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365646/bq25622e-vqon-voltage-level

器件型号:BQ25622E

您好!

Vqon 电压是否直接由 Vbat 供电? 是否存在电压调节阶跃?  数据表中显示 Vqon 标称电压为5V、但除非器件中有集成的降压/升压转换器、否则听起来并不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    5V 技术规格适用于/QON 引脚上拉、而非/QON 引脚电压。  /QON 引脚上拉可能来自 VBUS 或 VBAT。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉、但您的消息让我更加困惑。

    在数据表第18页的方框图中、它被指明 VQON 是引脚上的内部上拉电压。 然后、在电气特性表中、会显示 VQON 是5V 标称值。 您说是正确的、但 QON 引脚上拉可能来自 VBus 或 Vbat? 您在谈论我们可以添加的外部 PU 吗? 正如数据表中清楚说明的那样、我将讨论内部上拉电阻器和 VQON。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VQON 是内部上拉电阻。 5V 仅为典型值。

    非常感谢、