This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:电源管理论坛

Guru**** 2390945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366258/lm25011-power-management-forum

器件型号:LM25011

当输出电压较弱1.4V 时、客户遇到近5%的启动故障。 (该信号被通信端口 TX 泄漏。)

如果输出中没有1.4V 的较弱电压、则不会出现任何问题。

客户已完成 AB/BA 测试。 他们发现此问题出在芯片上。

黄色表示输出电压。

紫色是 SW。

绿色表示 PG。

出现5%故障率的潜在原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要查看原理图并就此问题与您联系。

    同时、能否确认如果 您断开下游电路并使用了稳定的电子负载、则在此隔离环境中会出现同样的问题?

    此致、

    吉米