This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:有源 EMI 滤波中的不同接地

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366124/lm25149-q1-different-grounds-in-active-emi-filtering

器件型号:LM25149-Q1

工具与软件:

您好!

LM25149Q-1的数据表显示了两种典型应用。  一个用于2.1 MHz 开关频率、另一个用于440kHz。  Cinc 通过针对这两种设计使用两个不同的接地基准来接地。 2.1 MHz 原理图中的 Cinc 连接到 GND、其中的 Cinc 连接到 REFAGND。  这种差异是否有任何原因、或者它是否有可以忽略的地方?

此外、我的印象是不同的接地必须分开、但所有接地都在 PCB 布局中缝合在一起(数据表中的图9-37)。 我缺少什么?

2.1 MHz:

440kHz:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流 EVM 的 REFAGND 连接到更宽的平面、因为假设输入电压差/偏差不大。

    不过、如果您有问题、一定可以将 REFAGND 专门路由到输入电源连接器。