This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:负电流上拉时保持输出

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362709/lmr38010-holding-output-when-pulled-up-with-negative-current

器件型号:LMR38010
主题中讨论的其他器件:TPS40055

您好!

我有一个关于  LMR38010FSDDAR 的 FPWM 的问题。

以具有48V 输入和9V 输出的基本电路为例。

在我的应用中、输出可能会被拉高到9V 以上。 我认为 FPWM 会让负电流通过低侧 FET 来保持9V 输出。

因为这不是发生的,我的问题是,我是否认为是错误的? 或者电路可能出错了吗? 或 DigiKey 没有提供 F 器件?

欢迎您提前提供任何帮助!

此致、

贝尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    添加了 FPWM、以便开关转换器在轻负载时保持相同的开关频率、这有助于 在轻负载条件下实现瞬态响应并降低输出电压纹波。 如果输出电压升至高于预期值、我们应该会期望器件停止开关、直到器件检测到输出电压低于调节目标值、此时器件将再次开始开关。

    您是否有任何波形可以显示您看到的内容?  

    谢谢。

    理查德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    是的、这就是我得到的结果。 但是、如手册中所述(P15、8.3.8)、应允许电感器电流为负值。 因此它应该保持在稳压状态、并尝试通过低侧 FET 将电流灌入 GND。 在 P5 7.5上、您还会发现该负电流仅对 FPWM 版本有效。

    我错了吗? 那么、现在使用 FPWM 提供两象限(QI/QIV)电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    负电流限制是在传导负电流(即0A 时)允许电感器电流下降到的值、但如果纹波电流为1.2Apk-pk 时、负电流限制将电流限制在-0.5A。 但这与强制输出电压高于调节目标不同。  

    在方框图中、如果 FB 只是高于基准电压、COMP 将不会发出脉冲。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白了...谢谢 Richard!

    那么、是否有可作为2象限或4象限使用的 TI 开关稳压器?

    Thannks 和此致、

    贝尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    在这种情况下、输出升至高于调节目标的情况下、您可能适合在输出端使用齐纳二极管来对其进行钳位。  

    至于2或四象限开关稳压器、您可以通过一些器件来实现、但这看起来是一个非常复杂的设计。 我在此处附加了一个应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua060/slua060.pdf?ts = 1716314386363&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢。

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    由于我的输出电压取决于用户、因此没有选择齐纳二极管、因此在该模式下、它会持续消耗过多的电流。

    但我发现 TPS40055具有"两象限"拉电流/灌电流模式(p8)、您知道当 Vo 高于编程值时该器件的行为吗? 它是否会作为电流源、同时仍在调节 输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    我明白了。 我不太熟悉此器件、因此您需要向为 TPS40055器件提供支持的工程师提交另一个问题、他们可以为您指明正确的方向。  

    谢谢。

    理查德