This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:闪存故障

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366164/tps25751evm-flash-failure

器件型号:TPS25751EVM
主题:TPS25751中讨论的其他器件

您好!
闪烁工作正常的最后一天,但现在,成功的连接后,一个错误弹出70%后. 那会是什么?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您发现此问题的持续程度如何? 问题是否会在您每次尝试刷写 EVM 时发生?

    我们偶尔会看到这一问题、发现这是基于网络的 GUI 与 TPS25751交互的问题。 您是否可以尝试清除浏览器中的缓存和 Cookie 并重新刷新? 刷写后、确保对 EVM 进行下电上电、然后断开/重新连接计算机和 EVM 之间的 USB 数据线。

    此致!

    亚历克斯