主题中讨论的其他器件:EV2400
您好!
我进行了加速测试、使电池(SAFT LS14500)在大约15天内耗尽电量。 我注意到、当 EOS 标志被置位时、测得的阻抗值为32767m Ω。 此时我已经停止施加负载脉冲(20 mA)、并让电池休息了一天。 当我重新开始测试时、测得的阻抗已降至非常低的值、但在三次测量中、测得的阻抗已呈指数上升、再次达到32767m Ω 的高电平。 根据 TRM、最大 此寄存器可保存的值为16位、即65535、但在这种情况下、其似乎只有15位。 缩放的 R 值也固定在20381、但这与测量的 Z 值有关、正是这种情况。 我通过将 MCU 读取的值与 EV2400读取的值进行比较来验证该值是否正确。 这里会发生什么情况?
此致、
阿沙雷