This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A

Guru**** 2797455 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365609/ucc2897a-ucc2897a

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC2894

您好!

我使用 UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器。 我想从212Vdc 输入开始、当我提供212Vdc 时、转换器没有启动。 我 捕获的波形附在下面( 粉色的波形是 Vdd 电压、Yeollow 是 Lx 节点电压。)。 还提供原理图 pdf。

注意:该 Lx 电压不是常规波形

 

e2e.ti.com/.../DC-of-Active-clamp-forward-convt.pdf

https://www.ti.com/product/UCC2897A/part-details/UCC2897APWR?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ocb-tistore-promo-app_opn_en-cpc-storeic-google-in&utm_content=Device&ds_k=UCC2897APWR&DCM=yes&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw0ruyBhDuARIsANSZ3wq6rFAc788K4_kMTsj6HKuh--O2X711s9cXD3_LSATOMq4quUpCaAAaAt7SEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

谢谢。

苏巴迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他波形(如下所示)显示:

     (1)一旦转换器进入此模式(Vin = 200Vdc、UVLO 设置为140Vdc)、就会出现窄脉冲开关 (200ns)(请参阅黄色迹线作为开关节点电压)

     (2) SS/SD 引脚电压(粉色迹线)持续升高和降低。 转换器无法退出此状态。

     (3) VDD 引脚电压(蓝色)看起来正常。

     (4) UVLO 引脚电压无异常。 OVLO 引脚接地。

    请说明可能导致此类问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在单个图上显示所有启动波形(VIN、VIN/PVDD VDD、SS/SD、CS)? Show out and AUX (U8-14、15)? 此外、通过反转 AUX 信号、您在 AUX 上引入了额外的传播延迟、而 OUT 不明显、这可能导致死区时间出现偏差。 在整个功率级中跟踪 OUT 和 AUX 信号、并确保它们符合预期。 R27的用途是什么-您可以删除它吗?  

    当您显示波形时、请使用全水平/垂直刻度、使用光标和标签、并将每个迹线参考与一条水平线(0V、10V、20V 等)对齐。 这样可以更轻松地测量波形。

    对于 HV 输入以及对高侧 N 沟道 MOSFET 的需求、如果没有内部110V JFET 启动、您可能会将 UCC2894视为更好的选择?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve!!