This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:关于 WD 计时器的基本问题

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366094/tps3430-q1-basic-question-about-wd-timer

器件型号:TPS3430-Q1

大家好、

关于看门狗计时器、我有几个基本问题、包括:

1.何时使用内部 WD 和何时使用外部 WD? 为什么?

2.客户关注的 WD 计时器的关键规格

非常感谢您的帮助!

此致、

班吉龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:

    通常、如果您的应用需要安全考虑、您可以使用外部看门狗。 在当前的嵌入式处理器中、内部看门狗器件与 IC 的其余部分位于同一个裸片中、这意味着如果嵌入式处理器发生内部故障、看门狗也会失效。 而外部看门狗可以标记此类故障。  

    根据应用、客户将查找以下规格:

    • 看门狗类型:超时、窗口和"问答"看门狗
    • 可用的看门狗计时
    • 器件的计时精度和 Iq  
    • 所需的附加功能:手动复位(MR)、看门狗启用(WD_EN)、电压监控、锁存输出等

    杰西