This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:电机驱动器应用

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364048/tps25980-motor-drive-application

器件型号:TPS25980

您好!

正在考虑使用 TPS25980为我们的一个电机驱动器板提供保护
对于我们的应用、当系统断电(TPS252980处于关断模式、但仍为 Vin 供电)时、我们允许用户能够反向驱动我们的电机
因此、VOUT 上的电压会一直升高、直到 MOSFET 上的体二极管导通。 根据一些实验、关断和反向驱动期间、VIN 和 Vout (Vout-VIN)之间的差值为0.6V (假设这是体二极管的正向电压)
在数据表中、它指出最大输出电压等于 Vin+0.3V。 我想知道当电子保险丝处于导通状态时该参数吗?
如果我们允许用户反向驱动电机、导致 Vout 和 VIN 之间的差值为0.6V、您认为这是个问题吗?

感谢您的帮助、
维萨坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    我会在一段时间内回复您。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    在我们的电子保险丝主 passFET 中、体二极管无法维持连续电流流过、会缩短主 passFET 的使用寿命。 由于该器件不是反向电流阻断器件、因此在反向电流期间会发生的情况是、该器件会允许一些电流瞬态流过体二极管。 该瞬态将为输入侧电容器充电、一旦 VIN 充电至 UVP 阈值(约为2.5V)以上、器件主 passFET 导通、且持续电流流经 FET。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    体二极管不应该能够处理一些连续电流? 在此应用中、我们不会直接在 VOUT 引脚上施加源极、它只是通过手动旋转在极短时间内产生的电压、在极短的时间内电流幅度将为0.05A 至1A

    此外、在我们的应用中、VIN 直接连接到电池、因此 VIN 电容器始终处于充电状态、流经体二极管的电流将流向电池

    我们的 EN/UVP 未连接到 VIN、仅在系统打开时启用、因此在流经体二极管的反向电流期间、passFET 不会导通

    我想知道、考虑到流经体二极管的电流约为 PassFET 能力电流的10%、这是否仍然会缩短 PassFET 的寿命。

    请告诉我您的看法、
    维萨坎


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    它们在设计时并未考虑到通过它们的连续电流。  

    它只是通过手动旋转电机线圈在极短时间内产生的电压,电流将在0.05A 至1A 的幅度内出现[/报价]

    所以、反向电流的持续时间很短、我是不是正确吗? 如果体二极管上的功耗不是很多、并且仅持续时间很短、则体二极管不会损坏。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清