This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:请有人检查我的电路中的12S LiFePO4电池吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76972, CSD18535KCS, BQ76952, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365335/bq77915-please-could-someone-check-my-circuit-for-12s-lifepo4-cells

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:CSD18535KCSBQ76952、BQ76972、


e2e.ti.com/.../12-LiFePO4-cells-BMS.pdf

器件型号 BQ7791514
12s LiFePO4 3.2V 电池(36V 电池组)
充电电压为43.8V
充电电流为4A
放电电流10A
平衡:外部3.9R @5W 电阻器(12个电阻器通过 J1a、J1b 和 J1c 连接)
5m Ω 为1.5W 额定功率

此外、如果将 MOFET 更改为 TI CSD18535KCS (其具有栅极电荷63nC)、充电和放电电流高达180A、则仍使用 BQ779150214。 电流感应电阻器 R33a 的电阻值应该是多少、DSG 和 CHG 电阻器 R23a 和 R23a 的电阻值应该是多少?

有什么方法可以降低最大值。  将 BQ7791514的电池充电电压设置为3.55V?

非常感谢、

伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、您好!

    您无需在使用新的 MOSFET 时更改电阻器的阻值。 如果您在测试期间发现关断速度太慢、则可能需要更改的唯一电阻器是 R23a。 但现在我不会更改它。

    如果需要、您还可以并联 FET 以处理更大的充电/放电电流。

    很遗憾、无法将该器件的 OVP 更改为3.55V。 如果您想进行更多控制、可以查看 BQ76972或 BQ76952等最多可达16秒的监控器/保护器件。

    从我可以看到的情况来看、 原理图 看起来很好!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您查看我的电路和答案。

    电流感应电阻器是否也可以由任何 TI 的库仑计数器 IC 安全共享? 从而节省一个组件并产生额外的压降。 最好具有 SPI 接口。

    此致、

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、您好!

    是的、这完全没问题! 但我建议、您使用的任何器件都应具有自己单独的滤波组件、这些组件不应共享。

    如果您希望配备库仑计数、可实现12节 LFP 电池的器件、那么我建议完全不要使用 BQ77915、而是使用 BQ76952或 BQ76972。 此器件具有一个集成的 coloumb 计数器、所有保护均可调节、具有提供保护的高侧 FET 驱动器、并可在3s 至16s 范围内的任意位置工作。

    此外,SPI 也可与此器件配合使用。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    随着项目规范蠕变,这似乎是一个更好的选择,但学习曲线更陡峭。 感谢您的帮助、我相信我 稍后会有关于 BQ76972的一些问题。

    此致、

    伊恩