This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:如何在不关断器件上的输出12V 的情况下将 TPS25990置为有效

Guru**** 2507135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366639/tps25990-how-to-assert-fault-on-tps25990-without-shutting-down-the-output-12v-on-the-device

器件型号:TPS25990

工具与软件:

大家好、  
是否可以通过 PMBus 命令将 FAULTB 引脚20切换为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是不可能的。 为何要求这样做?