This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N-Q1:TPR6040-S 的替代产品

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365881/lm4040-n-q1-alternative-for-tpr6040-s

器件型号:LM4040-N-Q1

大家好、

您可以推荐  TPR6040F30-S3TR-S 的完整替代产品(精度0.1%)吗?  

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    LM4040AIM3-3.0/NOPB 是引脚对引脚替代产品、具有相同的输出电压和0.1%的精度。

    谢谢

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    您可以建议一个汽车评级偏差吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,海亮  

    LM4040QCEM3-3.0/NOPB 是汽车部件。  
    此致
    Trailokya