This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:如何选择电感器值

Guru**** 2768395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366707/bq25792-how-to-chose-the-inductor-value

器件型号:BQ25792

工具与软件:

迪亚尔斯、

  如何选择电感器值、数据表中没有详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果1.5MHz、则充电器具有内部补偿功能、可使用1uH 电感;如果 FSW=750kHz、则使用2.2uH 电感。  电感器的 Isat 应为~μ C>1.3*(ISYS+IBAT) max。  较低的 DCR 可提供较高的效率、但尺寸较大。

    此致、

    杰夫