This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:内部问题

Guru**** 2768225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366550/bq25792-int-issue

器件型号:BQ25792

工具与软件:

嗨、团队,

我的客户 在扫地机器人中使用 BQ25792进行4S 电池充电

当 CC 模式到 CV 模式时、存在高频 INT 信号(500Hz)、发现 INT 产生源即为 充电器状态

设置 Cv 为16.6V、Cc 为2A。  

完整电池电压为16.6V,当 INT 产生时 BAT 电压为16.53V。

其他信息:

1. int number 与70-300不同

2. INT 频率为500Hz

3.no不可避免的问题

4.can FINISH 充电功能

影响:

都会影响系统稳定性

q 直径:

1.为什么 充电器的状态 INT 会误触发、如何解决这个问题?

此致

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    您能否读取充电器的故障和状态寄存器以确定哪些故障标志会触发 INT 脉冲?  这可能需要屏蔽多个标志。  我怀疑这个问题是由于 BATP 引脚与电池组之间的高电阻和/或高 ITERM 值和/或高 VRCH 而导致的反复充电器终止和充电问题。  这两个结果都会导致充电器终止、V (BATP)= VPACK + ITERM*电阻= 16.6V。  当充电电流停止时、BATP 电压降至 VRCH 以下。  

    此致、

    杰夫