This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A24:无法在 Webench 中配置瞬态脉冲电流设置

Guru**** 2415250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362390/tps54a24-unable-to-configure-the-transient-pulse-current-setting-in-webench

器件型号:TPS54A24

我目前遇到了无法在 Webench 中配置瞬态脉冲电流设置的问题。 设置要按如下方式配置:

初始负载电流:6.3A
最低负载电流:0.7A
初始延时时间(s):0
下降时间(s):0.0000224
上升时间(s): 0.0000224
脉冲宽度(s):0.01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将这个问题转给了 WEBENCH 团队、他可以提供一个机会。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的
    CC:

    感谢您报告此问题。

    我们重现了这个问题并深入探究了细节。

    发现计算后端存在小错误。  

    我们已经开始研究这个问题。  

    请给我们一些时间来解决这个问题。  

    我们会随时向您发布有关进一步更新的信息。

    谢谢!  

    此致、
    萨特瑞什·A·G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    我们解决了这个问题。

    将于2024年6月3日星期一抵达、我们将在计划的代码冻结期间发布这些修复程序、我们可以预期修复程序会在2024年6月4日或2024年6月5日之前在 WEBENCH 生产中反映出来。

    我们会保持发布同样的内容。

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G