This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:能否将此电路板上的 PA8和 PA9用于 I2C0?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366183/lp-mspm0l2228-can-i-use-pa8-and-pa9-on-this-board-for-i2c0

器件型号:LP-MSPM0L2228

工具与软件:

您好

我使用 LP-MSPM0L2228。

我想为 I2C0使用 PA8和 PA9。

我可以将 PA0和 PA1用于 I2C0。

我更改了 PIN 设置、但在 PA8和 PA9上不起作用。

我可以将此电路板上的 PA8和 PA9用于 I2C0吗?

罗德格兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho、您好!  

    是的、您可以将 PA8和 PA9用作 I2C。 I2C 发送需要上拉寄存器。 在我们的 LaunchPad 中、我记得 PA0和 PA1已通过跳线电容器与上拉寄存器连接、但 PA8和 PA9尚未与 LaunchPad 上的上拉寄存器连接。 您可以选中它。  

    此致、

    K·扬茨