This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481:导致电路板问题的电压尖峰

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366420/lm7481-voltage-spikes-causing-board-issues

器件型号:LM7481

工具与软件:

早上好-  

我的一个电路板上的 LM7481电路有问题。 我的当前设置如原理图和下图所示:

    

原理图显示了具有共漏极拓扑的 LM7481、并包括 HGATE 上的晶体管/二极管设置、可实现更快的 FET 开关。 我使用 LM7481来切换主电源和电池电源。  系统需要在启动时为4800uF 的电容充电、以允许 Vicors 启动(它们无法很好地启动到电容)。 在系统启动时、我们打开如上所示的电池 FET 并持续2秒钟、以使电容器充满电并达到稳定、然后切换到 Vicor 电源(另一个 LM7481设置)。  这是我得到的输出:

   

(黄色表示正在充电的电容的输出、蓝色表示电池/共漏极电压)

它看起来几乎像是 LM7481开启、由于流入电容器的浪涌电流、导致电池电压降低、但随后又剧烈关闭(在这种情况下、输出端具有负尖峰、电池/漏极上具有80V 尖峰)。 在一个较小的稳定周期之后、看起来它好像再次尝试并按照我的期望进行操作。 该器件在几微秒内开启、然后得出了我预期的合理电容器充电曲线。  

输出上的负瞬态会使我紧张、80V 电压瞬态也是如此。  此图中添加了原理图中不包含的器件-在输出端添加了一个肖特基二极管来处理负瞬态、并在漏极上添加了一个56V 齐纳二极管来查看是否有助于80V 瞬态。 这些添加的内容似乎都没有帮助、但现在它可以防止芯片爆炸、然后回馈到 MCU、同时将 MCU 也排除在外。  

寻找有关如何解决该问题的方向以及尝试消除瞬态的事项。  

感谢所有的帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我想您已经两次提出了同样的请求。

    正在关闭此报告

    此致、

    S·迪尔