工具与软件:
早上好-
我的一个电路板上的 LM7481电路有问题。 我的当前设置如原理图和下图所示:
原理图显示了具有共漏极拓扑的 LM7481、并包括 HGATE 上的晶体管/二极管设置、可实现更快的 FET 开关。 我使用 LM7481来切换主电源和电池电源。 系统需要在启动时为4800uF 的电容充电、以允许 Vicors 启动(它们无法很好地启动到电容)。 在系统启动时、我们打开如上所示的电池 FET 并持续2秒钟、以使电容器充满电并达到稳定、然后切换到 Vicor 电源(另一个 LM7481设置)。 这是我得到的输出:
(黄色表示正在充电的电容的输出、蓝色表示电池/共漏极电压)
它看起来几乎像是 LM7481开启、由于流入电容器的浪涌电流、导致电池电压降低、但随后又剧烈关闭(在这种情况下、输出端具有负尖峰、电池/漏极上具有80V 尖峰)。 在一个较小的稳定周期之后、看起来它好像再次尝试并按照我的期望进行操作。 该器件在几微秒内开启、然后得出了我预期的合理电容器充电曲线。
输出上的负瞬态会使我紧张、80V 电压瞬态也是如此。 此图中添加了原理图中不包含的器件-在输出端添加了一个肖特基二极管来处理负瞬态、并在漏极上添加了一个56V 齐纳二极管来查看是否有助于80V 瞬态。 这些添加的内容似乎都没有帮助、但现在它可以防止芯片爆炸、然后回馈到 MCU、同时将 MCU 也排除在外。
寻找有关如何解决该问题的方向以及尝试消除瞬态的事项。
感谢所有的帮助!!!