This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:BQ25618 EVM 应用程序

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365202/bq25618-bq25618-evm-application

器件型号:BQ25618

团队成员

我的客户使用 BQ25618 EVM 为电池充电。

JP1上拉至 VSYS 和 BAT。

电池没有充电电流。 并移除跳线。 它们可以正常充电。

BRS

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请了解何时启用了 CE/低电量。 此外、JP1控制上拉电阻。 如果没有上拉电阻、CE 可能会浮动到低电平、从而允许充电。 如果存在上拉且 CE/引脚未下拉至低电平、则不会发生充电。 请填充 JP14。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    它可以正常工作、这是因为

    BRS

    布赖恩