This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177EVM-HP:LM51772

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM5177EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366271/lm5177evm-hp-lm51772

器件型号:LM5177EVM-HP
主题中讨论的其他器件:LM51772

工具与软件:

 用于与 PD 3.1 IC 配合使用以输出高达240W 48V 电压的 LM51772原理图的任何输入和帮助

Altium 中的 LM5177EVM-HP 原理图是一个不错的开始

理想的器件可在10V-55V 输入电压下工作、即使我们必须使用并联 IC 也能提供高达240W 的功率