This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:TPS631000:更高的替代反向电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365824/tps631000-tps631000-alternative-higher-reverse-current

器件型号:TPS631000
主题中讨论的其他器件: TPS63802

TPS631000:峰值反向电流为0.55A。 TPS63020DSJRis 的电流大致相同。

是否有任何具有对称或高得多的反向电流的替代 IC、也可以像上述两个 IC 那样进行集成?

Q1在哪里? 我假设它是在输入侧的高侧.

或者、如果反向电流至少为1A、没有替代方案、那么还有什么另一种选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 赶紧、

    正确、Q1是输入侧的高侧 FET。

    TPS63802/5/6/7的反向电流限制为-0.9A、由于是峰值电流、实际平均反向电感应更高。

    此致

    陶氏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX

    另外、平均电流应该如何更高?

    在降压模式下、我可能会想到一种方法、但在升压模式下不会想到。

    什么工作模式还可以确定反向电流? 根据我的理解建立强制 PWM、对吧?

    还有没有公式可以帮助我估算反向电流? 我认为它与正式公式非常相似,但包括某处的输入*电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dietrich:

    当 Vout 高于 Vin 时、平均反向输入电流与平均电感器电流相等、 而 实际平均反向电感器高于反向电流限值。

    当 Vout 低于 Vin 时、没错、返回到输入的平均负电流可能会低得多、因为它类似于从 Vout 到 Vin 的升压转换器。

    在计算中、可以只采用 Vout 作为输入、Vin 作为输出、采用降压或升压拓扑进行计算。

    此致

    陶氏