This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:峰值电流处理

Guru**** 2392605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365825/lm7310-peak-current-handling

器件型号:LM7310

我们系统的电流消耗波形如所附图片所示。 如示波器屏幕截图中所示、可能存在高达12A 左右的电流尖峰、但平均电流消耗约为1.5A。 LM73100额定电流为5.5A 连续电流、"固定快速跳闸电流阈值"为21.9A。据我了解、只要电流尖峰保持在21.9A 以下、LM73100就应该能够处理系统的电流曲线、因为我们系统的平均持续电流为1.5A、该器件的额定电流为5.5A。 请确认 LM73100是否能够处理所示的电流波形并连续运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Han:

    由于电流未超过快速跳变阈值、因此器件不会执行故障响应。 是什么导致了这种电流曲线? 该器件应能够处理瞬态电流、但瞬态电流似乎很频繁。 我将不得不在内部与设计人员核实器件是否能够处理此电流曲线。

    请告知我当前配置文件和最终应用的原因。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题。 请给我们介绍一下瞬态曲线吗? 瞬态持续时间以及瞬态之间的时间差。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电流的原因是当我们运行伺服系统时。 我们的终端应用是小型天线平面。

    遗憾的是、我没有有关瞬态配置的准确信息、并且由于系统正在构建中、无法轻松重新创建测试。 进行估算、我想假设瞬态之间的时间周期大约为130ms。 瞬态的基极可能持续时间为20ms、然后随着电流升高、在较高的电流水平下、持续时间会呈指数级减少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:  

    由于平均功率耗散很低、因此不应存在任何问题。 我建议您计算可靠性的时基故障率。 本应用手册将在这方面为您提供帮助。

    应用手册: 计算任务剖面的 FIT

    我将关闭该主题。 单击"已解析"也可从您身边将其关闭。 你可以随时回复这里、再次打开任何后续问题的主题帖。

    此致、
    阿鲁什