This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:铁氧体磁珠 v/s 电感器

Guru**** 2927000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361831/lmr36006-ferrite-bead-v-s-inductor

器件型号:LMR36006

您好、团队成员:

我一直对电源输入线路(降压转换器)和输出线路中的电感器和铁氧体磁珠感到困惑。

您能告诉我什么时候我们必须使用铁氧体磁珠而不是电感器、使用铁氧体磁珠相对于电感器有什么优势。

如果存在问题、请提供说明我的问题的文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    铁氧体磁珠用于降低电路中的噪声、而电感器(用于降压转换器)在电流流过时将能量存储为磁场。

    以下链接详细介绍了何时以及如何使用铁氧体磁珠。

    https://www.ti.com/lit/ab/sluaai2/sluaai2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    如果没有其他问题、请继续并点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben ,

    感谢您提供解决方案、

    我有问题 w.r.t 过滤器,

    在设计降压转换器的输入滤波器时 ,计算时我必须考虑的截止频率是多少。

    假设降压转换器以440KHZ 切换 、我需要考虑什么是铁氧体价。

    选择铁氧体磁珠时、 铁氧体磁珠的 SRF 应是多少(工作频率与 SRF 之间有多大差异)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    对于转角频率、我通常从转换器开关频率十倍频开始。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    对于 EMI 输入滤波器、还有任何其他问题吗? 如果没有、请点击"Resolved"以关闭主题帖。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben ,

    请您能否与我分享您希望 在 PI EMI 滤波器中设计的计算或文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    下面的计算器可帮助您设计输入 EMI 滤波器并提供应用手册供您参考。

    e2e.ti.com/.../6114.Worksheet-in-Designing-Low_2D00_EMI-Power-Converters-for-Automotive-Systems.xls

    https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    如果我们使用降压转换器 IC 示例 LMR36006,我们是否可以控制 Cin。 Cin 具体代表的值、以及我们如何知道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    是的、您可以控制 CIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben ,

    感谢确认,我有几个困惑与.r.t CF CD 和 Cin ,参考下图

    请告诉我,哪个电容器可以被视为 CF、 CD 和 Cin。 您的详细解释将有助于我们通过 EMC 测试、我们计划在下周进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    C1 = CF

    L = LF

    C2 = CD

    Cin = 4.7uF + 2 X 220nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben ,

    关于 π 型滤波器、我有一些关于上图的问题、

    π 型滤波器中的频率反向削减量是多少、以及我们为什么需要显示重要性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    我很抱歉,但我以前没有听过这一术语。 您能给我提供一些信息吗?