This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:LP5891-Q1

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366521/lp5891-q1-lp5891-q1

器件型号:LP5891-Q1
主题中讨论的其他器件:LP5891

工具与软件:

我想向你们两个人提出两个问题:

  1. 我们尝试测量"LP5891" IC 的 PWM 信号。 为此、我们将示波器连接到了 LINE0和 LINE1。 CH1代表 LINE0的波形、CH2代表 LIN1的波形。 示波器显示如下:

您能否识别此波形表示的信号类型?

还在尝试验证流经单个 LED 的电流是否与指定电流匹配。 以下是我们用于测量的系统图:

我们为 TI 的 LED 面板测量了705mA 的总输入电流。

TI 电路设计使用16条扫描线、总共有768个 LED。

我们的计算过程如下:

    • 每个 LED 的电流:

705/ 768mA​= 0.918mA

    • 16条扫描线的总电流:

0.918mA×14.68mA

但是、该值与最初设置的每单通道20mA 最大输出电流不匹配。

它看起来大约比6mA 低。

您能否查看下面提供的寄存器设置?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky:

    这些详细信息 将在电子邮件中回复。

    Br

    徐默奈