This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:修改了布局、希望查看

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365799/tps61022-reworked-the-layout-would-like-a-review

器件型号:TPS61022

这是我上一篇文章的后续内容。 我对原理图进行了一些更改、具体而言、我移除了68uF 并替换为3-22uF 0805。  我已经重新完成了布局、以便尽可能遵循建议的布局。  如果您可以看一下、让我知道这看起来是否合理、或者如果我有任何不同的做法、那将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    在上一篇文章中、您提到输入电压范围为3V~5.2V、输出电压为5V、最大输出电流为1.2A。 对于此原理图、这些内容是否仍然正确?

    如果是、则原理图和布局没有问题。

    更重要的是、 您的应用中是否不会发生 VIN- VOUT > 4.8V 的情况? 例如、在启动之前、输出电压为0V、但输入电容器已充满电。 或输出电压在运行期间发生接地短路、原因是...

    如果可能、则需要在输入和输出之间添加一个二极管、如图8-13所示。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些条件仍然相同。  启动前、我们的输入电压为5.2伏、输出电压为5V、因此我将添加二极管。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是更新后的布局。 我使用了 B340AE-13 2A 40V 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    还不错  

    顺便说一下、您是否对负载瞬态或线路瞬变中的下冲/过冲有任何要求?

    如果是这样、我们建议按如下所示添加前馈电容器和电阻器(C9 + R10)、以提高潜在的瞬态性能。

    如果没有、现在的设计没有问题。

    您可以将 C9 + R10作为第一个占位符、并在需要提高瞬态性能时安装它们。  

    我们建议 R10为~50ohm、C9 < 50pF、具体取决于测试结果。 您也可以使用下方链接中的计算工具计算 C9。

    www.ti.com/.../SLVC760

    此致、

    内森