This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:有关引脚连接的问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365888/tps3430-q1-questions-about-pin-connection

器件型号:TPS3430-Q1

工具与软件:

大家好、

我的客户对 TPS3430-Q1的引脚连接有2个问题、您能提供建议吗?

SET0和 SET1引脚是否为开漏输出? 当连接到高电平时、它们是否需要具有上拉电阻器?

2. 芯片内部的电容控制模块是否通过引脚电压识别电阻和电容? 它如何具体识别它们?

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:  

    感谢您的提问!

    SET0和 SET1是输入引脚,不需要电阻器连接到 VDD。  

    -我需要与我的团队核实这一点。 同时、您能告诉我您为什么需要这些信息吗? 在  识别电阻器和电容器时是否遇到任何问题。  

     此致!

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的支持!

    -是否可以理解 SET0引脚为高阻态?

    -问题来自客户的一位研发工程师。  我会与他核实、看看他是否 有问题、或者他是否 只是想知道电阻器和电容器是如何识别的。

    此致、

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    客户已回复。

    他想确认 外部干扰是否会影响对电容器或电阻器的识别、以及是否有必要在引脚附近放置额外的去耦电容器。 因此、他需要弄清楚如何 识别电容器或电阻器。

    此致、

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    外部电路决定了看门狗周期。  请查看 第 8.1.2节 CWD 功能以获取更多信息。 我们提供了一个表来显示不同 SET0 SET1和 CWD 配置的看门狗计时。 此引脚无需外部去耦电容器。  

    CWD 引脚 有三个用于设置看门狗窗口的选项:将电容器连接到 CWD 引脚、将上拉电阻器连接到 VDD、并使 CWD 引脚保持未连接状态。

    -将一个上拉电阻器连接到 VDD 并保持引脚断开将为您提供 出厂编程的看门狗计时选项,并且通过使用 SET0和 SET1引脚,您可以选择禁用看门狗或更改计时比。  

    希望这对您有所帮助! 如果您有更多问题、敬请告知。

    此致!

    锡拉