This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS650864相关问题

Guru**** 2505265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366694/tps650864-tps650864-related-issues

器件型号:TPS650864

工具与软件:

您好,

客户了解 TPS6508640使用 OTP 来烧断默认时序和电压。 客户可以再次重写吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    由于在美国的假期、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    TPS650864x 系列 PMIC 通过第一个 NVM 存储器组(组0)中的设置进行预编程。 有一个第二组(组1)可用于对一组新的设置进行编程  但我们不建议对 TPS650864x 系列器件执行此操作、 。 如果您需要设备支持、更改默认值可能会在以后产生问题。 如果这些寄存器与预编程器件版本的预期默认值不匹配、未来会产生混淆。

    如果您要对此 PMIC 进行编程、我建议使用 TPS650861  用户可编程版本、默认情况下带有两个 OTP 存储器组的空白。 您可以使用两个存储体将设置刻录到存储器中两次。

    可以在上电后更改易失性寄存器、但下电上电会将设置恢复为默认值、除非这些设置已烧录到两个存储器组中的一个。

    此致、

    詹姆斯